This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G14:VCC 可在1.8V 或2.8V 的电压下正常工作。

Guru**** 2379980 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G14, SN74AUC1G14, SN74AHC1G14, SN74AUP1T14, SN74AHCT1G14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/828018/sn74ahct1g14-vcc-can-work-normally-at-1-8v-or-2-8v

器件型号:SN74AHCT1G14
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G14SN74AUC1G14SN74AHC1G14SN74AUP1T14

您好:

下面是我使用它的方法:

我们现在需要一个26M 时钟、其范围分别为2.8V 或1.8V、以测试效果。原始晶体在无负载的情况下为2.8V、 但加载后、电压将达到1.0V。由于晶振材料技术的改变、不能使用。我们希望在晶振后面放置一个缓冲器、然后连接负载。晶振输出端连接到端、负载端连接到 Y 端

当我们测试 VCC= 2.8V 时、最终输出为2.8V
但是、根据规范、建议 VCC 为4.5~5.5、因此需要确认 VCC 是否可以在1.8V 或2.8V 下正常工作?
BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHCT 系列专为 TTL 电压电平而设计。

    对于对称 CMOS 输入、请使用 AHC 系列(不带"T":SN74AHC1G14)、但在2V 以下不能工作。在较低电压下、请使用 SN74AUP1G14 (低功耗)或 SN74AUC1G14 (高速)。

    请注意、所有逻辑门在输入端都需要数字信号。 如果晶体的输出是正弦波、其峰峰值电压不超过最坏情况下的开关阈值、则必须改用比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    ST 可以承受缓慢上升沿信号、并可以将正弦波转换为方波。 您可以考虑使用 SN74AUP1T14、该器件可用于2.8Vcc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas:

    找到的   

    SN74AHCT1G14 SOT-23-5芯片,当我们使用 VCC(1.8V),Y 为1.8V,无时钟26MHz 时。

    我们现在将 VCC 改回2.8V、以检查它是否与 VCC 变化相关。

     

    BR

    朱凯华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AHCT1G14不保证在任何低于4.5V 的 VCC 下工作
    (SN74AHC1G14不保证在任何低于2.0V 的 VCC 下工作。)

    数据表显示这可能不起作用。 您的实验表明、它在1.8V 电压下实际上不起作用。即使在2.8V 电压下、环境中的任何微小变化都可能会破坏它。

    为什么您不使用 AUC 或 AUP 器件替换 AHC (T)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

       您是否具有 AUC 或 AUP 芯片组的完整器件型号? 我们将仔细检查这两个芯片组。

    我们现在使用2.8V 正弦波进行输入、但无法承受8个负载。 我们尝试在晶体和负载之间添加缓冲器。  

    我们需要的 VCC 为2.8V 或1.8V。 我们需要的输出电压为1.8V 或2.8V。您能给芯片组建议?

    非常感谢您的回复

    朱凯华

    zhucaihua@zhigoumao.cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在第一个回答中提到的:SN74AUP1G14 (低功耗)、SN74AUC1G14 (高速)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、克莱明:

    我们使用 SN74AUP1G14DCKR 进行板载测试,该功能正常。

    如果我们使用 SOT-23封装、SN74AUP1T14DBVR 可以替代 SN74AUP1G14DCKR。

    谢谢

    BR

    Chris