This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:输出振幅下降至低于特定输出偏置电压

Guru**** 2996000 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, SN74CBTLV3257, TS3A5018, TMUX1574, SN3257-Q1, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/833991/txs0104e-output-amplitude-dropped-below-specific-output-bias-voltage

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3257、 TS3A5018、 TMUX1574、 SN3257-Q1、 SN74AXC4T774

你好

我使用 TXS0104E 将四路 SPI 总线的电压从运行电压为3.0V (VCCB)的 MCU STM32F777转换 为运行 电压为1.8V (VCCA)的2:1多路复用器 P/N SN74CBTLV3257 (*)。 多路复用器输出连接到1.8V Micron 闪存。  电压转换器按原样使用、无需外部拉电阻器。

我们在~ 16.7MHz 的时钟上运行。  我注意到、TXS0104E 的输出信号振幅在极短的时间内在信号开始时达到1.8V、然后快速下降以稳定在1.5V 左右。  该观察结果适用于 SPI 总线数据输出。  对于时钟信号、其振幅在1.6V 左右保持恒定。   输入信号是0V 和3V 之间的干净转换。

问:为什么振幅无法达到1.8V 并稳定下来?

(*) 多路复用器的额定工作电压为2.3V 至3.6V、我假设在1.8V 电压下运行会产生更高的导通电阻和更慢的开关时间、但由于我们不会实时多路复用四路 SPI 总线、而是偶尔在 MCU 和 FPGA 之间进行、因此这一点无关紧要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否显示显示显示输入和输出的示波器迹线?

    16MHz 是32Mbps、比 TXS 在1.8V 时能够处理的速度高。您使用的是16MHz 还是16Mbps?

    当您在建议的运行条件之外运行器件时、根本不能保证器件完全不起作用。 其他多路复用器(如 SN3257-Q1 (尚未提供)、TS3A5018或 TMUX1574)的额定电压为1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、拉姆、

    正如 Clemens 所说、该数据速率超出了 TXS0104E 功能。 我还建议查看 SN74AXC4T774、因为它在这些电压范围内工作、并且能够处理该数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我需要作出一些澄清:

    TXS0104E 的规格显示最大24Mbps。  我想在单数据速率模式下、我需要24MHz 时钟来实现24Mbps 的传输。  除非24Mbps 最大规格间接提到芯片无法承受超过41.7uS 的任何边沿转换、这意味着芯片可以处理的最大信号频率为12MHz。

    感谢您提供有关 TMUX1574的提示、这对我来说非常适用

    谢谢

    Lam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第6.7节显示最小脉冲持续时间为41ns。 这对应于频率为12.2MHz 的方波。 SPI 不能传输24Mbps、但只能传输某些其他协议、这些协议不需要每个数据位有两个信号边沿(例如 UART 或某些自时钟信号)。