This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC32:SN74ALVC32DGVR Θjc,PD 数据

Guru**** 1658350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/829467/sn74alvc32-sn74alvc32dgvr-jc-pd-data

器件型号:SN74ALVC32

尊敬的团队:

 Θjc,希望知道 SN74ALVC32DGVR 的系统构建 TI 器件型号的 PD 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我看到您自己提交了热性能数据请求。 我将对其进行编辑、以便他们能够完成请求。 他们需要2周才能完成申请。

    PD 数据。 我们有一个常见问题解答、其中讨论了器件的功率耗散以及如何使用热数据计算功率耗散。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是热结果:

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

     谢谢你。

    我计算出 PD 最大值约为0.4W。

     正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    只需澄清一下、这是器件能够安全地消耗的最大功率。 但是、实际上、器件的实际功耗将远低于该功耗。

    器件的实际功耗取决于您的使用情况、下面是一张幻灯片、介绍如何计算该功耗。

    谢谢!

    卡兰