This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:SPI 和 UART 不工作

Guru**** 2920960 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1, SN74AVC2T45, SN74AXC8T245, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/833873/txb0106-q1-spi-and-uart-does-not-work

器件型号:TXB0106-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AVC2T45SN74AXC8T245SN74AXC4T245

TXB0601-Q1有 6个通道。 我在没有任何握手的情况下使用了4个 SPI、使用了2个 UART。  1.8V 变为3.3V。 但 SPI 和 UART 都无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 电平转换器对输入和输出信号有严格要求;请参阅数据表的第8.3.2、8.3.4和8.3.5节:

    驱动 TXB0106-Q1器件数据 I/O 的器件的驱动强度必须至少为±2mA

    TI 建议在 PCB 布线长度较短的情况下谨慎进行 PCB 布局、以避免电容负载过大并确保发生正确的一次性(O.S.)触发。 […]

    TXB0106-Q1器件的输出驱动器具有低直流驱动强度。 kΩ 上拉或下拉电阻器从外部连接到数据 I/O、其值必须保持高于50 μ s、以确保它们不会与 TXB0106-Q1器件的输出驱动器相冲突。

    您的电路可能不符合这些要求。 请显示原理图、尤其是连接到任何 I/O 的所有组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    我同意克莱明的看法。 您能否详细说明一下您不工作意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是负载问题。 SPI 位于 MCU 和传感器之间。 MCU、另一个板上的传感器。 它们之间的 SPI 接口通过连接器进行连接。 总布线长度为50mm、而45mm 是柔性 PCB 上的布线、这可能会增加布线电容、这主要是因为平面距离上的微带区仅为1mil。  

    UART 是 MCU 通过 USB 转 RS232适配器与 PC 通信。 使用 FTDI 芯片中 FT232R 的适配器 TTL-232R-3V3-PCB。  PCB 布线不长、但非板载连接器线长。  

    如果 TXB0601不支持这种应用、您有没有建议?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、请使用单向或方向控制转换器(具有适当的缓冲器)、例如 SN74AXC8T245或 SN74AVC2T45+SN74AXC4T245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。