This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NLV74FST3257DR2G 和 M74VHC1GT50DFT1G 的替代产品

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E-Q1, SN74LV1T34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834131/the-replacement-of-nlv74fst3257dr2g-and-m74vhc1gt50dft1g

主题中讨论的其他器件:TS3A27518E-Q1SN74LV1T34

您好 BU 团队  

您是否能帮助推广 NLV74FST3257DR2G 和 M74VHC1GT50DFT1G 的替代解决方案? 更喜欢 P2P 解决方案。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NLV74FST3257DR2G 没有汽车级 P2P 替代产品。 TS3A27518E-Q1有六个通道、不能超过3.3V

    就我所见、SN74LV1T34‍DCKR 取代了 M74VHC1GT50DFT1G。