This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC05:在没有纸张的情况下始终检测到纸张传感器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC05, SN74LS06, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/826069/sn74ahc05-paper-sensor-is-always-detected-without-paper-also

器件型号:SN74AHC05
主题中讨论的其他器件: SN74LS06LM393

尊敬的团队:

我们在打印机中遇到 SN74AHC05 IC 问题。 请查找以下电路并在此问题上需要您的支持。

 

问题:  

在没有纸张的情况下始终检测到纸张传感器。 我们之前使用的是 SN74LS06 IC、现在使用的是 SN74AHC05

 

1.纸张传感器连接到 J3连接器,纸张传感器的输出与连接到 SN74AHC05 IC 的 LM393 IC 和 PESENSE 信号进行比较。  

2. PESENSE 信号连接到 SN74AHC05。 PESENSE1信号的输出连接到 MCU 引脚。

 3、PESENSE1信号连接到 MCU 91引脚

 

 在这里寻求您的帮助!!

谢谢、

Hemantha Kumara N K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未附加原理图。

    您是否测量了逻辑门的输入/输出引脚上的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemantha、您好!

    您能否分享您所参考的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找随附的原理图文件、如果需要任何详细信息、请告知我。

    需要您的宝贵帮助。

    谢谢、此致、

    Hemantha Kumara NKe2e.ti.com/.../1207.Schematic.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的,请找到所附的电压 details.e2e.ti.com/.../0602.Schematic.docx 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的,请找到所附的电压 details.e2e.ti.com/.../3872.Schematic.docx 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM393具有集电极开路输出。 将其直接连接到 TTL 输入恰好可以工作(但对噪声非常敏感)、但 CMOS 输入将保持为旧值或浮动。 您需要在 PESENSE 上使用一个上拉电阻器。

    1.72V 不是有效的逻辑电平。 它来自哪里? 比较器如何输出不在电源轨上的值? 是否有任何其他连接到 PESENSE 的设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemantha、您好!

    是否有一个上拉电阻连接到 LM393的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemantha、您好!

    几天内我没有听到您的反馈、因此我认为这已经解决了。 如果不愿意发布回复、我将乐意继续提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们尝试了2个选项、它工作正常。

     

    1) 1)我们已更改固件并开始使用此器件。

    2) 2)我们使用电阻器进行了检查、它工作正常。

    感谢您的宝贵反馈和帮助。  

    温暖的服务

    Hemantha Kumara NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemantha、您好!

    我很高兴您能解决您的问题! 我还感谢您为可能也遇到类似问题的其他人标记一个经过验证的答案。