Other Parts Discussed in Thread: LSF0108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0108 您好:
我想按照以下原理图检查我们客户的2V 电压降应用问题
通过考虑此原理图、 PERST#有时会下降到2V、这是因为 Vref_B 压降低于 Vref_A+Vth 吗?
我们知道 LSF0108可以与推挽和开漏输入/输出源配合使用、它如何确定当前状态为推挽或开漏? 它是否由输出连接决定?