This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH244A-SP:封装尺寸与放大器;材料

Guru**** 2928850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/832159/sn54lvth244a-sp-package-dimensions-material

器件型号:SN54LVTH244A-SP

您能告诉我以下封装信息吗?

P/N:
5962-9584401VSA

・封装材料/底板/镀层(例如陶瓷(铝质)/Ni/Au

・盖材料/底板/镀层(如 COVAR/镍/金

・封装腔壁厚度(mm)(例如0.25mm

・盖厚度(mm)(例如0.25mm

・器件重量(典型值 克)(例如3.5G

・器件重量(最大 克)(例如4.0克


我们希望将其用于热分析和辐射分析。


此致、
Tome2e.ti.com/.../4705.cavity-wall-and-lid-definition.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    请给我们几天时间进行研究、并统一答案。

    谢谢、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    这里是值。  请注意、这些是典型值。

    ***已编辑以删除错误数据。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我复制了上面错误的软件包。

    以下是此器件的正确数据:

    这里是值。  请注意、这些是典型值。

    5962-9584401VSA

    ・包装材料/底板/电镀 :铝合金/-/-

    ・盖材料/底板/镀层铝合金/-/-

    ・封装腔壁厚度(mm) 2.87、0.95 (x、 y 尺寸) 这是最窄的尺寸、不考虑玻璃冰箱面积。

    ・盖厚度(mm) 0.5

    ・器件重量(典型值 克) 0.6

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水