This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ACT04-SP:封装尺寸与放大器;材料

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54ACT04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/832122/sn54act04-sp-package-dimensions-material

器件型号:SN54ACT04-SP
主题中讨论的其他器件:SN54ACT04

您能告诉我封装信息(随附的电子表格)吗?

我们希望将其用于热分析和辐射分析。

如果有一个涵盖所有这些内容的规格、这将是很好的。

Tom

e2e.ti.com/.../PKG-INFO_5F00_TI.xlsx

e2e.ti.com/.../cavity-wall-and-lid-definition.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro、

    您的请求是针对多个独特的器件。

    为了跟踪每个请求、需要为每个器件发布 e2e。  这会将请求重定向到相应的支持、作为每种产品类型的各种个人支持。

    另请注意、这些封装中有多个是 W 封装、它们与工程图中所示的结构不匹配。  这些是密封玻璃冰箱、 玻璃夹在封装的盖子和底座之间。

    陶瓷底座中有一个腔体、但它还与玻璃和引线框一起增加了一些额外的高度。   此容差包含在封装轮廓图中(在每个数据表的末尾)。

    此帖子可用于您输入的第一个帖子5962-8973401VDA (SN54ACT04)

    我将研究 SN54ACT04并在这里发帖。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    这里是值。  请注意、这些是典型值。

    5962-8973401VDA

    ・包装材料/底板/电镀 :铝合金/-/-

    ・盖材料/底板/镀层铝合金/-/-

    ・封装腔壁厚度(mm)  2.291.54  (x、 y 尺寸) 这是最窄的尺寸、不考虑玻璃冰箱面积。

    ・盖厚度(mm) 0.44

    ・器件重量(典型值 克) 0.4

    此致、

    涉水