This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:如果有输入引脚的信号、则引脚 B 上没有输出

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/829682/txb0104-there-is-no-output-on-pins-b-if-there-are-signals-of-input-pins

器件型号:TXB0104

您好!

我尝试使 TXB0104PW 与 STM32的3.3V SPI 和1.8V IMU ICM-20948一起工作、但没有成功。 我对引脚 B1 - B4进行了重新焊接、为 A1-A4提供了输入信号 (无论高、低或50%占空比脉冲如何)。 输出引脚上没有信号。 1.8和3.3电压连接正确。 请参阅随附的原理图。  

谢谢、
Vasyl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色线路 A2输入、紫色  B2输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您提供的图片、TXB 已正确连接。 但是、这些线路连接到了什么? 如果输出被另一个器件保持在低电平、TXB 没有上拉的驱动强度。

    您在示波器屏幕截图中显示了什么频道?

    您能否确认 OE 引脚在该引脚处的电压为1.8V?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "但连接到哪些线路? 如果输出被另一个器件保持在低电平、TXB 没有上拉的驱动强度。"

    它们连接到  ICM-20948、但无法正常工作。 因此、我决定从该 IC 上断开、然后尝试不使用它。 在任何情况下都不存在输出信号。

    "您在示波器屏幕截图中显示了什么频道?"

    输出引脚断开(保持悬空)、黄色引脚3 (A2)- 紫色 引脚12 (B2)。

    "能否确认 OE 引脚在引脚处电压为1.8V?"

    是的

    我已经试过两个 IC、但结果是相同的。 请参阅电平转换器 B 输出的连接原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasyl、

    感谢您确认 Karan 的初始问题。

    我看到输入正常、在没有任何 IC 的情况下探测输出应该已经显示了一些响应。 您尝试过的2个 IC 不太可能以相同的方式工作。 请分享器件的顶部标记、我们还可以在内部查看是否存在任何问题(不太可能)。

    这是在所有输出引脚上还是仅在 A2/B2通道上?  同时、请展示 Vcca、Vccb 和 OE 引脚示波器截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里也感到困惑。 您有一个电平为1.8V 的 A2 (和 Vcca),但范围显示的是3.3V 输入? 请确认。

    请将触发电平设置为低于1.8V 并在输出通道上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!   


    感谢您的快速响应。 明天、我将附上您需要的示波器照片。 和 IC 顶部的图片。

    谢谢、

    Vasyl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我在这里也感到困惑。 您有一个电平为1.8V 的 A2 (和 Vcca),但范围显示的是3.3V 输入? 请确认。"

    你是对的。 示波器图片正确、但我的描述错误。 输入为 B2、输出为 A2。  

    谢谢、

    Vasyl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "请分享器件的顶部标记、我们还可以在内部查看是否存在任何问题(不太可能)。"

    请参阅随附的图片。

    这是在所有输出引脚上还是仅在 A2/B2通道上?   

    所有引脚的情况都是一样的、即使输入引脚上有信号、也没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "同时、请展示 Vcca、Vccb、"

    黄色 VCCA - 1.8、紫色 VCCB - 3.3V  

    黄色- B2 (输入)、 紫色- OE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasyl、

    Vcc 引脚看起来不错。 在您的电路板照片中、器件引脚内似乎有什么纸张?  

    我在原理图或范围上看不到其他问题。 在 A 通道上将触发器设置为1.5V 的任何值是多少?  

    您是否会有另一组器件(不是来自同一批次/卷带)可供试用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "该纸张在器件引脚内看起来是什么? "  

    本文专门用于将 TXB0104的1.8引脚与 IMU IC 隔离(以确保该 IC 不会对 TXB0104产生任何影响)

    "您是否会有另一组器件(不是来自同一批次/卷带)可供您试用? "

    我已经购买了5 个 TXB0104、并将在它们到达时尝试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasyl、

    请在您试用新器件后通知我。