This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 能否将 TI 器件从 SN74AHCT1G126DCKT 替换为 SN74LVC1G126DCKR?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/833643/can-i-replacement-ti-part-from-sn74ahct1g126dckt-to-sn74lvc1g126dckr

您好!

我 之前在项目 AX93A23上使用的是 SN74AHCT1G126DCKT 器件、

是否可以将 SN74AHCT1G126DCKT 更改为 SN74LVC1G126DCKR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个器件的输入电压范围略有不同。 这可能是电路中的问题、也可能不是问题。 输入信号的电压是多少?

    为什么要替换它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您的输入电压范围最有可能为5V、因为您最初使用的是 TTL 兼容型器件。 因此、LVC 器件应该可以正常工作。

    但是、正如克莱明所问的、您为什么要更换?

    谢谢!

    卡兰