This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108 SPI 信号问题

Guru**** 2917170 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, ADS7953, SN74AXC4T774, SN74AHCT125, SN74LVC1G34, SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/832734/lsf0108-lsf0108-spi-signal-issue

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: ADS7953SN74AXC4T774SN74AHCT125SN74LVC1G34SN74AHC1G125

你好  

   我们将 lsf0108用于将3V3的 SPI 电平转换为5V、但在5V 侧、上拉电阻为4.7K、时钟(1.5MHz)上升沿非常慢、 而 高电平的最低值非常低(about4.3V、图1)、如果我将上拉电阻器更改为2k、则低电平的最大值非常高(大约为0.7V、图2)、但上升沿没有变化。我尝试更改3.3V 侧电阻器、但没有改善。

SPI 组的另一个信号都是这样的

你能给我建议吗

图1 4.7K 上拉  

图2 2k 上拉电阻

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、SPI 具有单向信号、因此更适合使用单向或方向控制电平转换器。

    四个"GPIO"信号是否属于 SPI 协议、或者它们是否可以更慢? 它们是否真正是双向的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    驱动器似乎不够强大、无法从较小的电阻器灌入电流。 请点击以下链接观看我们有关 LSF 系列的培训视频。 在这些视频中、将介绍上拉尺寸。

    https://training.ti.com/introduction-voltage-level-translation-lsf-family?cu=1134826

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、ADS7953使用了四个"GPIO"、但现在不使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不使用四个 GPIO、则所有信号实际上都是单向的、您可以使用具有高输入阻抗和低输出阻抗的"实时"缓冲器。

    对于像这样的大多数 SPI 应用、您可以使用 SN74AXC4T774、但不会超过3.3V。没有其他每个通道具有方向控制引脚的转换器、因此您必须使用两个器件、每个方向一个。

    对于3.3V 至5V 的单向升压转换、您可以使用任何具有 TTL 兼容输入的缓冲器、例如 SN74AHCT125。

    对于单向降压转换、您可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AHC1G125或 SN74LVC1G34。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     根据 lsf0108的数据表、它可用于 SPI 信号电平转换、SPI 时钟仅为1MHz、lsf0108是否可以正常使用?因为我没有机会修改 PCB 文件、您是否有任何有关当前设计或其他引脚兼容器件的其他建议。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果上拉电阻器足够小、则可以将 LSF0108用于1MHz 信号。 根据 SPI 芯片的驱动强度、这将增加低电平信号的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议、我再次尝试、但如果上拉电阻器太小、则高电平信号非常低。

    SPI 驱动器是 TM4C1294NCPDTI

        电平 转换芯片是 LSF0108PWR

        ADC 为 ADS7953SB

    整个信号链都是 TI 芯片

    这些信号是否适用于芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果低电平/高电平低于/高于接收芯片的 VIL/VIH、它就会工作。