This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:波特率

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/833462/txb0102-baud-rate

器件型号:TXB0102

您好!

此器件的最大波特率是否与最大位速率相同?
如果它们不同、您能不能建议最大波特率?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中列出的数据速率是器件可以处理的每秒位数。 数据速率本质上是频率 x 2。  我认为这会使其与波特率相同。

    谢谢!

    卡兰