This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4041UB:将5V 转换为8V 时钟、以驱动1MHz 以下2.8nF 电容负载

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/833455/cd4041ub-converting-5v-to-8v-clock-to-drive-2-8nf-capacitive-loads-under-1mhz

器件型号:CD4041UB

您好!

有什么建议吗?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们只有 CD4k 系列中的器件才能处理这些大电压电源。 键入输出以生成更多输出电流可能是您的最佳选择。

    谢谢!

    卡兰