This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC02:是否存在泄漏或噪声?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97, SN74HC02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/832914/sn74hc02-issue-leakage-or-noise

器件型号:SN74HC02
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G97

您好、TI 专家、  

我不确定具体问题是什么、或者我是否完全理解部件应该如何工作。 但是、作为概述、当我通过逻辑门输入两个相同的发送信号时、当我在通过的信号之间进行交换时、它们会被修改。 我怀疑它只是噪声、但更重要的是、其中一个信号会被修改为超出可用性。 两个不同的发送信号也会出现同样的问题。 我的猜测和理解是、信号相互影响、但我正在寻找一种方法来防止这种情况或通过某种方式减轻影响、从而使修改变得很小。 当将逻辑门连接到5V 输入时、我也会遇到问题、它也会显著地提高信号的振幅(例如3V 至4V)。 我的问题是、这是否应该发生? 是否有办法降低噪声? 逻辑门是否假定会影响任何容量的已发送信号、或者是否存在布线方面的问题。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示电路原理图、并描述信号的电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否认为您可以提供信号的示波器截图。 我不明白发送的信号是什么意思。 您是否还能提供输出波形是什么以及您期望的波形是什么?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是上面的基本电路、还有其他元件、例如发送发送的信号、但这些元件无论如何不会影响逻辑门。 发送的信号基本上会以特定的时间间隔发出高信号和低信号、稍后器件可以对这些信号进行解释。 但是、我的问题是其中一个信号、例如发送的信号1通过正常、但是发送的信号2如果单独发送、则正常、但通过逻辑门进行的修改超出了器件的识别范围。 很抱歉、由于我的工作性质、我不能具体描述某些组件、但我会尽量提供信息。 感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是上面的基本电路、还有其他元件、例如发送发送的信号、但这些元件无论如何不会影响逻辑门。 发送的信号基本上会以特定的时间间隔发出高信号和低信号、稍后器件可以对这些信号进行解释。 但是、我的问题是其中一个信号、例如发送的信号1通过正常、但是发送的信号2如果单独发送、则正常、但通过逻辑门进行的修改超出了器件的识别范围。 很抱歉、由于我的工作性质、我不能具体描述某些组件、但我会尽量提供信息。 感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、希望这些图像能有所帮助。 第一个是发送信号的样子、基本上是在特定时间间隔发送的高信号和低信号、这样它与特定值相关、接收信号的器件可以对其进行解释。 最后一幅图像是它的原理图。 第二张图片是我最大的问题。 电路的重点是在两个信号之间进行交换、即来自2和5的信号。 作为测试、我向2发送了一个已发送的信号、向5发送了一个无信号、这意味着它们之间的交换、通过向11、12发送高电平或低电平信号来完成、 和3同时基于或非门、应呈现从输出端发出的信号或无信号、因为没有信号发送到5。 但是、当我换用5时、第二张图片中显示了发生的情况。 这就是为什么我认为它可能不仅仅是一个噪声问题、而是一个干扰问题、因为它看起来像是已发送信号的上半部分分解。 这是对应在5中输入的其他已发送信号的"干扰"。 希望这可以清除一些问题、但不幸的是、我无法具体描述某些组件、但我会尽可能多地提供这些内容、并告诉我是否需要清除任何内容。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.4V 听起来像是 TTL 电压。 您是否确实使用了 HC 系列器件?

    什么是电源? 是否有去耦电容器?

    发送信号的特征是什么? 什么电压? 两个电平都是主动驱动的、还是通过上拉/下拉电阻器生成的、还是开路的? 是否有任何其他负载连接到任何输入或输出?

    (您可以使用单个 SN74LVC1G97替换这四个门。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压为5V、但没有、我没有去耦电容器。 将其放置在 SN74HC02的 Vin 和电源之间。 发送信号的电压介于5和0之间、但在通过逻辑门后介于-1和4之间、但似乎不会影响信号的转换。 使用了下拉电阻器、并且没有其他负载连接到输入或输出。 我喜欢 SN74LVC1G97的理念、我将对此进行检查。 非常感谢您的帮助!