This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC273:在正边沿和负边沿上触发

Guru**** 2949170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/833060/cd74hc273-triggering-on-both-the-positive-and-negative-edges

器件型号:CD74HC273

根据该器件的真值表、它应该在一个正时钟脉冲上将 Dx 的内容载入到 Qx。   我遇到的问题是、Dx 会每隔正负时钟脉冲加载到 Qx 中。  我有一个10k + 1uF 的电流进入时钟引脚、以确保数据在时钟脉冲之前出现。  时钟的频率大约为1Hz、但我看不到时钟的最低频率规格、因此我认为这是可以的。  是否有人对器件在正边沿和负边沿触发的原因有任何见解?

复位 时钟 CP 数据 Dx 问题
L X X L
h 向上 h h
h 向上 L k
h L X 问题0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟仅在正边沿触发。 我怀疑您的时钟输入在弹跳、即存在多个边沿。 在具有纳秒时基的示波器上查看它。

    时钟是来自按钮还是经过很长的线路? 您可能能够添加一个小型 RC 低通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    正如 Clemens 所说的、时钟线上可能会有弹跳。 我看到您已经在 D 输入端添加了 RC、建议在这样做时务必小心、因为您将违反建议的转换率规范。 这也可能是问题的根本原因、因为慢速边沿会导致时钟器件输出端的数据错误。