This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV595A-EP:散热焊盘应该连接到什么?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/832519/sn74lv595a-ep-what-should-the-thermal-pad-be-connected-to

器件型号:SN74LV595A-EP

数据表显示散热焊盘应连接到正确的电路、但我找不到任何内容。 我猜是接地、这对于热平面来说很有意义。 但我至少进入了另一个散热焊盘未接地的芯片。 我希望在我们制造一组电路板之前得到权威的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、每个带有散热焊盘的器件都连接到 GND。

    但是、我将在确认后回复此帖子。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对延误表示歉意。

    我能够确认连接到大型接地层的最佳做法。  

    然而、由于电气原因、它不需要接地、并且只要满足散热问题、它就可以保持悬空。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 也许有人会将其添加到下一个修订版的数据表中!