This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/PAL16L8A-2M:您的器件与当前编程器兼容

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PAL16L8A-2M, PAL16L8A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/832902/compiler-pal16l8a-2m-is-your-part-compatible-with-the-current-programmer

器件型号:PAL16L8A-2M
主题中讨论的其他器件: PAL16L8A

工具/软件:TI C/C++编译器

我们将使用您的器件(PAL16L8A-2M)替换我们过时的器件(PALC16L8-40DMB)。 我的问题是、您的器件是否与我们的编程器兼容?

我们使用数据 I/O 模型9通用 PROM 编程器。 此外、我们的当前器件根据 Motorola 转换格式055-0082-ASCII 十六进制 Motorola Exerciser 格式进行编程

 

此外、请告诉我们您在接受特定编程语言方面是否存在任何限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saideh、

    DATAIO 应具有编程器或适配器、用于对 PAL16L8A 进行编程。

    但是、我怀疑编程文件是否等效。   它们具有相似的逻辑架构、但编程完全不同。

    这些器件非常老旧、行业中几乎没有剩余的专业知识。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    请提供一些有关部件编程过程的信息。 (程序员规格是什么)

    如果您向我发送任何文档来解释您的编程人员和编程过程、我将不胜感激。

    此外、您能否告诉我 您的器件编程是否采用了可接受的格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您在另一个帖子中提出的重复问题。

    关闭此主题。

    此致、

    涉水