This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:LSF0204-Q1:UART_TX 电平转换问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/830574/lsf0204-q1-lsf0204-q1-uart_tx-level-translation-issue

器件型号:LSF0204-Q1

你(们)好
我们在 UART_TX 电平转换 方面遇到了一个问题、这意味着电压电平始终保持为高电平。( 电平位移的 A/B 侧)。 根据电流设置、内部 MOS 似乎不能正常工作。 当前 设计  仅在电平位移的 B 侧上拉10K 电阻器。  在本例中、我们尝试将上拉电容值更改为62k Ω、以 调整 能够  驱动电流。 电平位移 是可行的、但我担心这样高的电阻值会增加充电时间。(上拉电阻低于51千欧 是不可行的) 我是否 有您对此的评论? 为什么 上拉电阻10千欧无法  开启电平转换? 感谢您的反馈。 谢谢。   
请查找原理图和波形以供您参考。