This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A-Q1:数据表中显示的 tsu/th aren't 值

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/832473/sn74lvc244a-q1-the-values-of-tsu-th-aren-t-shown-in-the-datasheet

器件型号:SN74LVC244A-Q1

您好!

第8页的数据表显示了 tsu/th、但实际值未显示在数据表中。  如果有、请告诉我最小值/最大值?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshikazu、

    设置和保持时间是计时输入的时序要求。 该器件没有时钟输入、因此列出设置和保持时间是没有意义的。 数据表中每个参数的定义如下: http://www.ti.com/lit/an/szza036c/szza036c.pdf

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    我认为所有  的人都应该知道 tsu / TH 的含义、这些不应该适用于此 IC、但数据表中显示了这些、因此我的客户寻找此 IC 所需的实际时序。

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshikazu、

    我很遗憾听到这个消息。 我们使每个数据表的时序图都通用、因此它们可用于多个数据表。 它更多地用于帮助描述数据表中列出的参数。

    谢谢!

    卡兰