This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CMOS 和 TTL 逻辑接口

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/828757/cmos-and-ttl-logic-interface

主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

尊敬的先生/女士:

我需要从 FPGA 3.3V 到5V CMOS 逻辑以及 TTL 逻辑中选择一个电压转换 器、但是

我的客户指定了负载特性如下所示

1) 1) CMOS 高电容(3000pF)作为负载

1) 1) CMOS 低电容(200pF)作为负载

请建议, 对于上述要求,首选哪种缓冲器??

我是否可以使用单 个电压转换器连接 CMOS 和 TTL

请尽快提出建议

提前感谢您

此致

Balakrishna J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输出与 TTL 输入兼容、因此您可以使用任何以5V 电压运行的 CMOS 器件

    要将3.3V 转换为5V、您可以使用任何单向 LV1T/LV4T 移位器。 但3.3V 也是 TTL 信号的高电平电压、因此您还可以使用任何 具有 TTL 兼容输入的5V 缓冲器。

    输出端的高电容最初看起来像短路。 要限制输出电流、请使用串联电阻器。 Ω、对于5V 下的25mA 限值、添加200 μ A。

    "CMOS 高电容"到底意味着什么? 典型 CMOS 输入具有非常低的电容。 是否要使用转换器来驱动 MOSFET 栅极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balakrishna、

    克莱明完美地触及了所有方面。 我的问题是一样的。 我不能完全确定您的含义:  

    作为负载的 CMOS 高电容(3000pF)

    作为负载的 CMOS 低电容(200pF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    这些 是负载特性参数  

    CMOS 高电容(3000pF)作为负载 特性  

    CMOS 低电容(200pF)作为负载 特性  

    我是否可以使用单个 AXC 系列 电压转换器同时连接 CMOS 和 TTL

    请尽快提出建议

    提前感谢您

    此致

    Balakrishna J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC 器件的运行电压不是5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    这些 是负载特性参数  

    CMOS 高电容(3000pF)作为负载 特性  

    CMOS 低电容(200pF)作为负载 特性  

    驱动负载以上、我更喜欢使用哪些缓冲器  

    请尽快提出建议

    提前感谢您

    此致

    Balakrishna J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balakrishna、

    对于此转换、我建议使用 LVC 系列、因为它具有更高的驱动能力、并且可转换高达5V  

    下面的链接将带您进入我们的参数搜索、以便您可以筛选您的选择。

    http://www.ti.com/logic-circuit/voltage-level-translation/direction-controlled-voltage-translation/products.html#p1512=LVC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    我是否可以用于相同的 TTL/CMOS 应用

    这些缓冲器

    1) SN74LVC8t245 (方向控制)

    2) 2) TXS0108 (自动方向)

    如果不建议按照上述要求使用 TXS0108、我将继续使用 SN74LVC8t245、但我希望在我的设计中选择自动双向收发器

    请尽快提出建议

    提前感谢您

    此致

    Balakrishna J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balakrishna、

    TXS 器件将无法驱动这些负载。