This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2N7001T:它是否适合用作 LED 驱动器

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/832747/2n7001t-are-it-suitable-to-as-led-driver

器件型号:2N7001T

您好、e2e、

目前、我的客户使用 MOSFET 作为开关来驱动 LED、 我建议使用2N7001T 来替代 MOSFET 开关。

 那么、我想问这个解决方案是合适的吗?

如果这个解决方案还可以、任何人都可以给我一些卖点或比较表。

如果有人有其他解决方案、请告诉我。

谢谢。

 原理图如下所示:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

     原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2N7001T 具有推挽输出和12mA 的驱动强度、因此工作正常。

    与普通 MOSFET LED 驱动器相比、2N7001T 的价格更高、需要两个去耦电容器、并且最大驱动强度更低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     它更适合用于转换、而不是需要多个 FET 和上拉电阻的分立式解决方案。 但是、是的、它具有足够的驱动强度来驱动低电流 LED。