This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8154:连接了 RCLK 的计数器复位

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV8154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/829579/sn74lv8154-counter-resets-of-rclk-is-connected

器件型号:SN74LV8154

大家好!

我将 SN74LV8154二进制计数器与 Hercules RM57Lx LaunchPad 配合使用。 它计数、但会保持在15或7 (有时甚至更少)的复位。

经过调查、我观察到、当我移除 RCLK 连接一段时间、然后将其连接回时、它显示的计数值大于15 (例如、20-30、100、8852等)。 我多次检查。 当 RCLK 未被连接时、它的计数正常、但是在 RCLK 被连接时复位。

请帮助!

谢谢、
Apurv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有清晰的示意图、但连接如下:

    (左侧为 SN74LV8154)

    Y0-Y7 ----  GIOA 0、1、2、5、6、 7、GIOB 2、3
    VCC  ----  5V
    接地 ---  GND
    加仑  ---  HET1_2
    高 ----  HET1_18
    GBL  ----  HET1_16
    GBU ----  HET1_30
    CLKA ----  HET1_22
    CLKB ----  (未连接)
    RCLK ---  HET1_14
    CCLR ----  HET1_4
    (RCOA 和 CLKBEN 短接)

    请查找随附的代码。

    e2e.ti.com/.../HL_5F00_sys_5F00_main.c

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 Apurv、

    您的代码显示正常。 RCLK 不应导致计数器清零、 连接 RCLK 时、您是否可以通过示波器查看 CCLR 是否由于某种原因而出现低电平毛刺脉冲? 此外、确保您的延迟功能满足此器件的时序要求。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gabriel!

    我将 CCLR 连接到示波器。 每当示波器连接时、CCLR 保持高电平、计数值保持为0。 但是、当示波器连接被移除时、它的计数与之前一样(复位为15)。

    此外、当 CCLR 为高电平时、电压值约为1.25V。 它不应该是3.3V 吗?

    谢谢、此致、
    Apurv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来好像 CCLR 是悬空的、即 HET1_4实际上不会驱动有效电压。 请检查连接。