This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4060:计数器自端接

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/832586/sn74hc4060-counter-self-termination

器件型号:SN74HC4060

是否有一种简单的方法可以让 SN74HC4060计数器在经过一定数量的计数后自动停止? 我们希望最大限度地减少任何额外外部器件的数量和成本。 例如、qn 等高分频输出之一是否可用于通过二极管等无源连接或简单信号 FET 来禁用 RC 时钟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我要使用微控制器。

    无论如何、可以在 qn 和 CLKI 之间连接一个二极管、以防止时钟变为低电平。