This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC4245A:SN74LVCC4245A

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/832110/sn74lvcc4245a-sn74lvcc4245a

器件型号:SN74LVCC4245A

如何处理未使用的输入。  如果一个双向缓冲器被设定、其中 A 端口为输入、B 端口为输出、那么我对未使用的'引脚'执行什么操作。  我是否只将端口 A 未使用的引脚接地或连接到 VCC?  或者、我是否将端口 A 和端口 B 未使用的引脚连接到 GND 或 VCC?  OE 始终处于激活状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您必须将两个端口上的引脚连接到 GND 或 VCC、因为它们仍然是输入、即使转换仅发生在 A 端口到 B 端口之间。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入始终处于活动状态、但在输出处于活动状态的端口(此处为 b)上、输入连接到输出、并且引脚可以保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 正确、是的、您可以将未使用的输入 A 引脚连接到 GND。 但是、我也通过将 B 侧引脚接地保持在安全侧、因为尽管您说 OE 引脚保持有效、如果出于某种原因它们不是、我不希望器件可能导致或损坏。

    谢谢!

    卡兰