This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:OE =低 VCCA=0V、VCCB=3.3V

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/832294/txb0106-q1-oe-low-vcca-0v-vccb-3-3v

器件型号:TXB0106-Q1

大家好、

我计划使用 TXB0106-Q1并关注以下情况。

OE =低电平、VCCA = 0V、VCCB = 3.3V。

在我的系统中、上面的条件是 stadby 状态。

您能否告知在这种情况下长时间使用是否存在任何问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    • VCC 隔离特性–如果任一 VCC 输入接地、则所有输出均处于高阻抗状态
    • IOFF 支持局部断电模式运行

    Ioff 电路可禁用输出、防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

    因此、该器件旨在处理这种情况。 泄漏电流被指定为 Ilkg (off)、ICCA 和 ICCB