This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108:IBIS 模型选择

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/829696/lsf0108-lsf0108-ibis-model-selection

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: LSF0101

您好!

我将 LSF0108用作1.8V 和3.3V 之间的电平转换、在进行 SI 仿真时、我应该在 IBIS 模型中使用哪种模型? IBIS 为不同的 VCC 指定了不同的模型、但 VCCA 为1.8V、VCCB 为3.3V、因此应使用哪一个? 我是否应该使用一个模型进行1.8V 至3.3V 的转换、使用另一个模型进行3.3V 至1.8V 的转换?

|《世界卫生组织》
|型号 LSF0101_IO_S
|《世界卫生组织》
|
[模型选择器] LSF0101_IO_S
|
LSF0101_IO_50A_S 5伏 Vcc  
LSF0101_IO_33_S 3.3伏 Vcc  
LSF0101_IO_25_S 2.5伏 Vcc  
LSF0101_IO_18_S 1.8伏 Vcc  
LSF0101_IO_12A_S 1.2伏 Vcc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、IBIS 模型在正确对我们的许多器件进行建模方面存在问题。 因此、您必须使用单独的模型来执行这些测试。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我的问题是要使用哪种型号?

    谢谢你

    Doron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、您好!

    您必须同时使用这两者。 分别测试它们的输入上升和下降时间。 在 IBIS 中没有选择自动双向转换器的选项。 在测试时、您必须将其视为单向器件。 IBIS 模型仅用于测试信号完整性、不用于内部逻辑或 tpd。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Karan、

    我正在寻找信号完整性仿真行为。

    我们在电路板上有一个 SI 问题、并尝试对其进行仿真并找到正确的解决方法。

    在 ibis 模式中、它说:

    LSF0101_IO_33_S 3.3伏 Vcc  

    LSF0101_IO_18_S 1.8伏 Vcc  

    但 Vref A=1.8V 且 Vref B=3.3V、因此我不知道在这种情况下使用哪种型号...

    谢谢你

    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、您好!

    LSF IBIS 模型的工作方式是 IO 像开关一样工作。 也就是说、该模型无法将1.8V 输入转换为3.3V 输出。 它只能将3.3V 输入转换为3.3V 输出。 因此、在测试 LSF 器件输出的信号完整性时、您将使用3.3V 模型、并且必须提供一些3.3V 输入源、并且能够测量输出波形的上升和下降时间。 当您要测试器件输入端的信号完整性时、您将使用1.8V 模型和1.8V 输入源、并且只查看输入上升和下降波形。

    我希望这更有意义吗?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的详细回答。

    我理解这一点、但这毫无意义-在这种情况下、系列开关的要点是什么?

    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    您是否有 LS0108的 SPICE 模型?

    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、您好!

    我们目前在 LSF 器件上没有 SPICE 模型。 您能告诉我您的目标是使用该模型进行测试吗?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 ibis 没有反映模拟开关、我们考虑使用 SPICE 进行仿真。

    Doron