This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:一侧的输入超过 VCCa 电压轨

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/832056/sn74lvc2t45-input-on-a-side-exceeding-vcca-rail

器件型号:SN74LVC2T45

您好、支持团队

我的客户在 其设计中使用 SN74LVC2T45、担心在 VCCA=1.8V 的一种情况下、A 侧的输入可能会高达3.3伏、这会超过电源轨。 这是否会损坏器件、如果不损坏、器件将在100MHz 下正常工作? 我再次询问的原因是、我看到一篇文章、他们说这是可以的、但数据表显示"否"  

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这实际上在我们的常见问题解答之一中得到了解答。

    答案是部分是"是"。 绝对最大值部分指定输入的最大值为6.5V、而不是 Vcc +.5。 这意味着没有正钳位、因此您可以使输入高于 Vcc。 数据表中的哪一处显示"否"?

    谢谢!

    卡兰