This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:适用于 RS232 (波特率:115200)应用的 SN74LVC2G17DCKR 或 SN74LVC2G17-EP

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/828380/sn74lvc2g17-sn74lvc2g17dckr-or-sn74lvc2g17-ep-for-rs232-baudrate-115200-application

器件型号:SN74LVC2G17

您好、先生、

我们的客户希望在 RS232 (波特率:115200)应用上使用 SN74LVC2G17DCKR 或 SN74LVC2G17-EP、

此应用有任何风险? 或者您是否有其他设备可以共享给我?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件支持0.1Mbps 的速率、这一点很好。

    但 RS-232是一种电气规范 、其电压超过逻辑门可以处理的电压;如果您确实具有 RS-232接口(而不仅仅是 UART)、则应使用一些 RS-232收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、

    你不会给我很多东西。 对于我们的器件、数据速率不应成为问题。 只要您在规格范围内操作器件、就不应面临任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的支持。

    Hugo