This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102与 TCA9406比较

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/831527/txs0102-txs0102-vs-tca9406

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: TCA9406

您好!

我在下面的文章中看到、TXS0102和 TCA9406在功能上是相同的、但我们有一些问题。

1) 1)为什么 Web 价格与相同的功能不同?

2) 2)内部块差异。 TXS0102 10kohm 上拉电阻器直接连接 VCC。 TCA9406上拉电阻器通过 FET 连接 VCC。

  内部块不同、但我们是否可以认为 TXS0102和 TCA9406功能相同?

3) 3)由于问题2)、是否存在任何电气特性差异?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    我们的产品线不支持 TCA9406、因此我无法回答有关该器件的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    价格由供求决定。

    TXS 数据表中的功能方框图简化得过大; TXS 还会禁用上拉。 没有区别。