This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40174B:HBM

Guru**** 2782155 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4059, SN74LVC1G99-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/830197/cd40174b-hbm

主题中讨论的其他器件:CD74HC4059SN74LVC1G99-Q1

您好!

您能否共享以下器件的 HBM 数据?

CD4017BPWR
CD4040BPWR
CD74HC4017QM96EP
CD74HC4059
SN74HC21QPWRG4Q1
SN74LVC1G99-Q1

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只在第一轮快速搜索中找到以下 ESD 值。 我将检查我们是否有其他器件的数据。 一些 CD 器件非常旧、因此我们可能没有这些器件上的 ESD 数据。

    CD4040BPWR:2kV HBM

    SN74HC21QPWRG4Q1:2kV HBM

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CD4017BE:2kV HBM

    CD74HC4017QM96:1kV HBM

    SN74LVC1G99DCU-Q1:2kV HBM

    我 在系统中的 CD74HC4059上没有任何数据。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Karan!  
    不过、还有一个问题。 我注意到 CD74HC4059和 CD74HC4017QM96都是"CD74HC40"
    我不确定、但如果它们在裸片中使用相同的 ESD 保护、那么它们是否遵循这两个器件的 HBM 额定值均为1kV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    供参考-如果您将同一问题发布到多个系统(电子邮件、客户支持、E2E)、所有系统最终都会返回给我的团队。 E2E 是联系我们的最直接方法、将避免不必要地在 TI 涉及额外资源。

    您的问题似乎已经解决、然后您还有一个关于 Karan 无法获得 ESD 值的部件的问题。 您可以使用 E2E 主题页面右上角的"提出相关问题"按钮创建新问题、以引起我们的注意。 我们将始终在24小时内回复新的 E2E 帖子、通常我们将在6小时内回复。

    供参考、说"谢谢"很好、很受欢迎、但将线程标记为已解决(绿色按钮)是在您获得所需答案时在论坛上进行响应的适当方式。 这有助于寻找相同信息的未来客户快速找到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在各个地方都进行了搜索、甚至查看了 CD74HC 系列中的不同器件、看看我是否能找到一个类似的器件、并且具有 ESD 数据、但却找不到任何东西。  

    我甚至无法保证任何值、因为所有器件都有各种 ESD 值。

    谢谢!

    卡兰