This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7407:需要 SN7407输入至输出逻辑澄清

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: SN7407, SN7406, CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/831379/sn7407-sn7407-input-to-output-logic-clarification-required

器件型号:SN7407
主题中讨论的其他器件: SN7406CD40109B

我们希望在其中一个应用中使用 SN7407逻辑 IC、在该应用中、我们希望将5V 信号转换为具有反相的15V 信号。

我们的要求是 SN7407输入信号是 5V 电平 PWM 信号、我们对连接到具有15V 电源的10K 上拉电阻器后的输出的要求是给定5V 输入信号时具有15V 电平的反相输出信号。

那么、对于我们的应用、可以使用 SN7407 IC 吗?

此致、

Chetan Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN7407的输出额定电压为30V。但它不会使信号反相;您必须改用 SN7406。

    CD40109B 是一款不需要上拉电阻器的(同相)电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    感谢您的回复。

    CD40109B 的传播延迟大于200ns。 我们需要小于50ns 的传播延迟。

    根据您的回复、我们可以使用 SN7406 IC 来实现信号 反转、  如 SN7406数据表中所示、270R 负载电阻器下的传播延迟< 25nS。

    我们需要有关信息、 如果我们将负载电阻器增加到10K、那么传播延迟是多少。

    此致、

    Chetan Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    传播延迟的测量范围为输入信号的50%到输出信号的50%。 由于您将上拉至15V 而不是5V、因此这将是额外的延迟。 除此之外、输出端的高转换由上拉值和负载电容决定。 由于这些变量会影响传播延迟的测量、我建议为器件和一些样本抓取 EVM、以便您可以使用系统参数来测量。