This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:查询 TXS0104EYZTR 电平转换器的 OE 引脚

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/831526/txs0104e-query-on-oe-pin-of-txs0104eyztr-level-translator

器件型号:TXS0104E

大家好、我们在 我们的应用中使用 TXS0104EYZTR 电平转换器。 我们已将 OE 引脚连接至 VREFB (3.3V)。 但是、根据数据表、OE 引脚应连接到 VREFA (1.8V)。 如果我们将 OE 引脚连接到 VREFB、是否会产生任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nandhini、

    OE 引脚可接受高达5.5V 的电压、因此这不是问题。