This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT125:如何计算最大输入频率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/831395/sn74hct125-how-to-calculate-the-max-input-frequent

器件型号:SN74HCT125
主题中讨论的其他器件:SN74HCT74

如何计算最大输入频率

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct125.pdf

有 tpd、tt、但它没有说明如何使用参数来获得 最大输入频率

TT:输入转换(上升和下降)时间

TPD: 传播延迟时间

tt 和 tpd 之间的关系是什么、"t"是什么意思?

在器件选择工具中、数据速率显示为"50Mbps"、与输入频率有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传播延迟(tpd)可用于估算数据速率、但即使输出仍在切换、实际上也可以更改输入、因此它只会导致下限。

    TT 对这个问题没有帮助(它看起来是输出瞬变率、这取决于容性负载)。

    数据速率(以 Mbps 为单位)是最大频率的两倍(以 MHz 为单位)、因为方波的整个周期可以传输两位。

    [常见问题解答]逻辑门或缓冲器的最大数据速率(或工作频率)是多少? 说:

    最大工作频率可通过在同一逻辑系列中找到时钟器件来估算。

    SN74HCT74触发器的额定频率为25MHz、对应于50Mbps 的数据速率。