This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH16T245:SN74AVCH16T245和 SN74AVC16T245之间的差异

Guru**** 2611445 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH16T245, SN74AVC16T245, SN74AXC8T245, SN74AUC16244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/830905/sn74avch16t245-the-difference-between-sn74avch16t245-and-sn74avc16t245

器件型号:SN74AVCH16T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC16T245SN74AXC8T245SN74AUC16244

大家好、

我是否可以问:

  • SN74AVCH16T245和 SN74AVC16T245有何区别? 仅输入电压?
  •  SN74AVCH16T245是否可以支持 VCCA=VCCB = 1.2V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "H"表示总线保持电路。 这是唯一的区别。

    数据表的第1节指出:

    完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.2V 至3.6V 的整个电源电压范围内运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 提到的、H 是指内置于器件中的总线保持电路。

    我还能建议使用 SN74AXC8T245中的两个。 这是器件的8位版本、但 AXC 系列是 AVC 系列的更新版本和更好版本。

    是的、您可以实现1.2V 至1.2V 的电压、但这是 AVC 器件的边界线条件、因此我建议使用 AXC。

    但是、如果您要使用1.2V 至1.2V 电压、您是否考虑过仅使用缓冲器而不使用电压转换器? 可能是 SN74AUC16244?

    谢谢!

    卡兰