This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:CMOS 与 NOR GATE 以及施密特触发器?之间的区别是什么

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/826437/sn74lvc1g17-what-is-the-difference-between-cmos-and-nor-gate-and-schmitt-trigger

器件型号:SN74LVC1G17

降级器、

     我对逻辑器件有一些疑问、CMOS 与 NOR 门以及施密特触发器?之间的区别是什么

它在应用中是否不同?

    您是否会在 IC 内部共享这两种器件的原理图块、例如 SN74LVC1G17? 这将清楚地说明它们之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施密特触发器允许较慢的输入转换;请参阅《了解施密特触发器》(SCEA046)。

    和/或非逻辑功能、即它们描述了如何将输入组合在一起以获得输出逻辑值。

    这两个概念是完全独立的。 任何逻辑门都可以构建为具有施密特触发输入(尽管在实践中、实际上没有太多逻辑门)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,我了解了如何使用施密特 触发器和/或 Get。

    下面列出了另一个问题。

    如果施密特触发和/或不使用 CMOS、输出原理的差异如何同时处理推挽开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     有关 SN74LVC1G17列表的另一个问题、请参阅以下文档。

    如果 SN74LVC1G17由3.3V 电源供电、而输入电压为5V、那么这种使用是否存在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输入可过压。

    我不明白"输出原理的差异"是什么意思。