This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:可以使用 SN74LVC1G14消除毛刺脉冲

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/830900/sn74lvc1g14-can-sn74lvc1g14-be-used-to-eliminate-the-glitchs

器件型号:SN74LVC1G14

你(们)好  

 高电平和低电平,上有大量毛刺的信号是由近信号,的串扰引起的吗 ?SN74LVC1G14是否可用于消除 毛刺?

谢谢

下面放大 干扰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要电压仍然是有效的逻辑电平(< 0.8V 或> 2.0V)、任何缓冲器或逆变器都能够消除毛刺脉冲。

    只有当您希望在信号在低电平和高电平之间切换时防止噪声产生多个边沿时、才需要具有施密特触发输入的缓冲器。 上述波形的放大不够远、无法显示信号边沿是否足够慢、因此很重要。

    但在任何情况下、施密特触发器输入都不会受伤、因此使用 SN74LVC1G14是安全的。