This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:粗引线框计划与粗引线和非粗引线共存?

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/830259/sn74avc4t774-rough-leadframe-schedule-and-rough-and-no-rough-coexist

器件型号:SN74AVC4T774

尊敬的 TI 专家:

我们 最近遇到了很多有关粗引线框的问题 。您能不能就以下问题提供一些建议? 非常感谢。

 

1)  粗引线框从2018年开始?

2) 2)  所有 TI 器件是否都将更改为粗引线框? 日程安排如何?

3) 3)  器件变为粗引线框后、TI 的所有制造工厂是否会同时变化? 或者、不同制造工厂之间可能会存在粗糙和不粗糙的共存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的问题转交给我们的质量工程师。 我会告诉你他们的答复。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要至少了解业务或封装类型、以便在开始变更时告诉您。 我还可以了解历史上首次使用粗糙 LF 的时间 、但我怀疑这是一个有用的信息。

    并非所有器件都会发生变化、有些器件可能仍保持不粗糙状态。

    我的理解是、所有工厂都能够(或许已经)使用粗糙和非粗糙 LF。 另请注意、粗糙程度可能不同(两侧、单侧)。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    非常感谢您的支持。 我想再次确认一件事--一个工厂可以同时在 同一器件上使用粗糙和非粗糙 LF? 或者、当一个器件变为粗糙 LF 时、该工厂只会为 该器件保留粗糙 LF? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、器件将具有一种 LF、 而不是两者。 您可以随时要求我们了解特定器件的相关信息。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    明白了、非常感谢您的帮助