This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74-Q1:25°C 和85°C 时的最大 Ioff 电流

Guru**** 2527070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/829870/sn74lvc2g74-q1-max-ioff-current-at-the-25-c-and-85-c

器件型号:SN74LVC2G74-Q1

尊敬的团队:

我的客户想知道以下问题、您能帮助回答吗? 因为它们需要计算系统 的总 Ioff、这超出了现在的要求。 它们的 VCC 为5V。

温度为 25°C 时最大 Ioff 是多少?

温度为85°C 时最大 Ioff 是多少?

在我们的数据表中、Ioff 的最大值为10uA。 测试温度是多少? 它应该在125°C、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sherry、

    这两个温度下的最大 Ioff 仍为10uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    当客户测试 Ioff 为25和85时、电流小于10uA。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    是的、这就是"最大值"的含义。 当它们测量该值时、它将小于保证的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我的客户需要进行理论计算、该值不能超过终端客户要求的指定值。

     但现在理论值不符合要求。  

    根据我的理解、如果温度较低、Ioff 电流应该更小、对吧? 我们如何获得10uA 的值? 请告诉我该过程吗? 在测试中、不同器件的 Ioff 是不同的、它们的最大值为10uA、因此我们写入的最大值为10uA、对吧? 然后、当您在不同的温度下对其进行测试时、测试结果是相同的? 最大值全部为10uA?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    如果10uA 不满足客户的要求、则应重新设计系统。 我们不保证任何其他值、使用最大值以外的任何其他值都是糟糕的系统设计、因为制造商(即 TI)不保证该性能。

    最大值为整个 PVT (过程变化、电压变化和温度变化)。  这是最坏情况下的可能值、加上一些保护 TI 的余量。  我们不会单独表征每个温度、也不会单独保证每个温度的特性。