This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4027B:转子 Q 胜出#39;t CHANGE

Guru**** 2917120 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4027B, CD4050B, CD40106B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/829604/cd4027b-the-otput-q-won-t-change

器件型号:CD4027B
主题中讨论的其他器件: CD4050BCD40106B

尊敬的*:

我随 CD4027B 附了原理图。 我已连接 P2上的切换按钮、按下按钮时、14V 进入 K1、J1并通过 R10 10Ohm C8 100N 进入 CLK1、但 Q1始终为12V、Q1_n 始终为0V

请帮帮我。

BR。

e2e.ti.com/.../TOGGLE_2D00_BUTTON.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路的用途是什么? 您希望发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我按下按钮时、我想在 CLK 的上升沿切换输出 Q。

    按下时、J 和 K 为1、CLK 上升。

    RC 电路是否可能存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需将 J 和 K 直接连接到 VDD;它们的状态仅在上升沿期间相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    我将 J 和 K 直接连接到 VDD=12V、现在当我按下按钮时、Q 输出会发生变化、但当我松开按钮时、它会恢复到以前的状态?

    J=1、K=1 ->按钮按 CLK 从0->1 -> Q 从1->0,释放按钮 Q 从0->1

    我也删除了 C7和 C8、但我得到了相同的东西。

    (一个观察结果是,当我拔下电路板时,电容器会剩余一些电量,然后当我按下按钮时,Q 会变化并保持在状态,以再次按下按钮??)

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 RC 滤波器太弱了、按钮仍在抖动。 使用示波器进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、BR、

    您能否提供一些有关您遇到的问题的操作范围截图。 同时确保放大按钮按压、以验证按钮是否仍在抖动。 RC 可能太小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    CLK 输入从高电平变为低电平后的某个季节、Q、Q_N 会再次变化

    a)关于按键取消 RC 的问题

    首先是 RC、然后是缓冲器 CD4050BE、然后按钮按压信号进入 CD4027BE JK bistabil CLK 输入。

    我看不到按钮有任何抖动:

    蓝色按钮信号

    RC 之后为黄色

     CD4050BE 上的绿色= CD4027BE 的 CLK IN  

    b) 当我释放按钮时,clk 从高电平变为低电平,然后输出改变??

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否放大下降沿绿色信号。 同时保持屏幕上的整个边缘。 我想我可能知道这里发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    我将执行该操作、但目前我没有手动示波器。 我会尽快完成

    请您解释一下您认为这种情况发生了什么?

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    下面是示波器快照:

    黄色:按钮

    蓝色:在 RC 按钮->缓冲器输入之后

    紫色:缓冲器输出-> J-K CLK 输入

    绿色:J-k 输出 Q 和 QN

    全部***:

    缩放的上升沿

    缩放下降沿

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZeroD、

    我相信迪伦所寻找的是 CD4050B 上的振荡。 这是一款标准 CMOS 器件、当出现非常慢的输入转换(这是您的电路中发生的情况)时、它将在输出端振荡。

    您可能尚未看到振荡、因为它们可能在~10ns 的时间刻度发生、这里的所有示波器快照都在~2us/pt (大约为2000倍到更大以查看问题)。

    下面是一个常见问题解答、其中介绍了发生的情况:

      

    如果您将 CD4050B 换成 CD40106B (六路施密特触发反相器)、则会消除此问题、但您需要反转按钮逻辑值(或使用两级反相器)。  以下是有关施密特触发器及其需要原因的更多信息: