This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:是否可以在 i2c、SPI、UART 总线上的 t2S0108上执行电平转换?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/830720/txs0108e-is-it-possible-to-do-level-conversion-on-t2s0108-on-i2c-spi-uart-bus

器件型号:TXS0108E

你(们)好

是否可以在 i2c、SPI、UART 总线上使用 t2s0108进行电平转换?

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    这将取决于许多因素,但一般而言,是的。  TXS0108可与 I2C、SPI 或 UART 配合使用。