This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC74:它能支持1.8V 逻辑吗?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/830578/sn74ahc74-can-it-support-1-8v-logic

器件型号:SN74AHC74

您好!

我知道数据表显示、我们可以在2V 电压下使用芯片的最小电压是、但我们迫切需要在具有1.8V 逻辑的设计中使用 D-flops、并且我们将交付 SN74AHC74PWR。 由于时间限制、我们想知道是否可以在我们的1.8V 逻辑应用中使用此芯片。

我们将非常感谢紧急支持。

此致、

Justin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电源足够稳定、不会下降太多、并且温度不会太低、并且您对传播延迟或驱动强度等电气规格不关心太多、则可以在1.8V 电压下使用 AHC 器件。 但没有任何保证。