This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT14:如果数据表不显示 delta ICC 参数、我是否需要担心电流尖峰?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/830162/sn74ahct14-if-the-datasheet-doesn-t-indicate-delta-icc-parameter-do-i-need-to-worry-about-the-current-spike

器件型号:SN74AHCT14
主题中讨论的其他器件:AM26C32

假设它是线路接收器、在某些情况下、所有输入都不在电源轨中。  

这是 ahct14数据表中的段落

7.9典型特性一种常见的误解是、将慢速信号切换到施密特触发器时、电流消耗将更低。 部分原因是施密特触发器可防止振荡、从而消耗大量电流;然而、由于输入不在电源轨上的时间、您将看到更高的 ICC 电流。 这是 Delta ICC。 在 Delta ICC 中、输入不在电源轨上、而上部或下部驱动晶体管处于部分导通状态。 图1显示了整个输入电压扫描过程中的 ICC。

提前非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的输入不靠近电源轨、您仍需要担心更高的电流消耗。 请阅读以下有关慢速或浮点输入的常见问题解答。

    施密特触发器件的作用是向输入添加迟滞。 但是、如果您的线路在 Vt+和 Vt-之间的电压上浮动、您将具有大量的电流消耗。 电流消耗将远低于标准 CMOS 输入器件的电流消耗。 数据表中提供的 ICC 图对此进行了解释。 因此、输入信号应该很慢、但不能让它浮动。

    其次、您提到的器件在电气特性表中确实有一个差值 ICC 规格。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用

    如果所有 Vt+=Vt-=VCC/2消耗大量电流、则将它们连接到 VCC 或 GND?

    如果我禁用输出、 ICC 似乎 不受输入 电平的影响、

    谢谢!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件的输入端有 FET、这些 FET 将消耗电流。 将输出连接到高电平或低电平不会改变电流消耗。 您需要将输入连接到 Vcc 或 GND。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢!!