This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:输入逻辑和 OE

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0104E, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/827923/txb0104-input-logic-and-oe

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXS0104ELSF0204

大家好、

我有两个问题。

通过开漏输入到 TXB0104是否正常?

根据数据表、该器件只能转换推挽 CMOS 逻辑输出。 但我找不到关于输入的提及。   

2. VCCA 和 VCCB 为高电平后是否需要使能状态? 或者它对启用没有规则?

e2e.ti.com/.../TXB0104.pptx

谢谢、

Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开漏输出太弱、无法将 TXB 输入驱动为高电平。 (如果您使上拉电阻足够强、TXB 输出太弱而无法覆盖它。)

    对于开漏信号、通常使用 TXS0104E。 对于单向信号、您将使用单向或方向控制转换器。

    只有在需要确保 I/O 在加电/断电期间具有高阻抗时、才需要下拉 OE。 如果您不在乎、可以将 OE 直接连接到 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    San Masayuki

    应用中是否使用了特定接口? 请在此处参阅有关按接口分类的转换器的常见问题解答:

    e2e.ti.com/.../740319

    电压节点是什么? 正如 Clemen 正确地建议的、考虑将 TXS 与内置的内部上拉电阻器用于开漏信号、以节省布板空间和成本。

    请参阅此处有关 TXS/TXB/LSF 器件差异的常见问题解答:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    您可以检查我的附件吗?

    根据我的理解、LSF0204还可以施加开漏信号。  

    是否可以使用此类连接拓扑?

    谢谢、

    Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你能回答吗?

    谢谢、

    Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masayuki、

    是的、LSF0204支持开漏和推挽信号。 A 和 B IO 引脚分别不以 Vrefa 和 VrefB 为基准;因此、如果需要、您可以将 B 侧设置为3.3V、将 A 侧设置为5V。