This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:fclock、Vcc=3.3V

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595, SN54HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/829231/sn74hc595-fclock-at-vcc-3-3v

器件型号:SN74HC595
主题中讨论的其他器件: SN54HC595

你(们)好

SN74HC595和 SN54HC595的时钟频率有如下时序要求。

我的客户希望 SN54HC595和 SN74HC595器件在 Vcc=3.3V 时具有最大规格。

您是否有可与客户分享的信息?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好对数据表中的给定值使用线性插值、以近似计算3.3V 的值  

    请参阅 此常见问题 解答以了解有关该问题的更多详细信息。  

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel

    感谢你的答复。

    根据常见问题解答链接中提供的公式、我得到了以下估算值。

    54HC595 -> 10.96 MHz

    74HC595 -> 12.8MHz

    贝斯特雷加兹