This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS74A:SN74LS74ADR HBM 额定值

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/829474/sn74ls74a-sn74ls74adr-hbm-rating

器件型号:SN74LS74A

尊敬的 TI 专家:

我需要 TI MPN 的 HBM 等级/ESD 等级:SN74LS74ADR。

示例如下:

模型

额定值

 

HBM

0A 类

JEDEC / AEC

毫米

M1A 类

符合 AEC 标准

CDM (JEDEC)

C3

ANSI/ESDA/JEDEC

 

HBM 等级

条件

0A 类

故障< 125 V

0B 类

125V <=故障< 250V

1A 类

250V <=故障< 500V

1B 类

500V <=故障< 1000V

1C 类

1000V <=故障< 2000V

2类

2000V <=故障< 4000V

3A 类

4000V <=故障< 8000V

3B 类

故障=> 8000V

谢谢、

BR、

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

    HMB 等级可根据您的表分为2类。 它已经过高达3kV 的测试、并通过了所有测试。 因此、我可以肯定地说、2kV HBM。 在高达2kV 时为1kV CDM。 最后是200V MM

    谢谢!

    卡兰