This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:SN74LVC125A 用于 Wifi SDIO 接口

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74LVC1G17, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/826053/sn74lvc125a-sn74lvc125a-use-in-wifi-sdio-interface

器件型号:SN74LVC125A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17SN74LVC244A

 我是否知道 SN74LVC125A 可用于 WIFI SDIO 接口? 它是否支持>100Mbps (最大值)?

谢谢。

 

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (小尺寸逻辑器件) LVC 器件在所有电源电压下均支持100Mbps (50MHz):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    可以获得参考器件型号吗?

    我已经检查了 TDP 的 SN74LVC125A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    可以获得参考器件型号吗?

    我已经检查了 TPD 的 SN74LVC125A 在3.3V 时为4.8ns、而 TPD 的 SN74LVC1G17在3.3V 时为4.6ns。 基于 TPD 性能、这两种解决方案均可支持200MHz Fmax。 我是否也可以向客户推荐 SN74LVC125A? 或者、您能否获得一个参考器件型号? 谢谢。

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包括 SN74LVC125A 在内的所有 LVC 器件均支持100Mbps。

    为什么要提到200MHz? 您是否需要400Mbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    此器件可实现您提到的数据速率、建议用于此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、

    我可以向您了解 Fmax 吗? 我可以在数据表中找到该参数。 您能否告诉我如何知道这些数据或如何计算这些数据? 谢谢。

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]逻辑门或缓冲器的最大数据速率(或工作频率)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否知道 SN74LVC244A 也可用于 Wifi SDIO 接口? 谢谢。

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于实际目的、'125和'244具有相同的速度。