This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV31QML 线路驱动器逻辑高输出电压和低输出电压

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26LV31QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/829349/ds26lv31qml-line-driver-logic-high-and-low-output-voltage

器件型号:DS26LV31QML

您好;

DS26LV31QML 线路驱动器的输出高电压和输出低电压(VOH VOH VOL)是多少、并提供了测量相同电压的测试条件

谢谢

Midhun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米德洪

    数据表指定了差分 VOD 输出电压。  未定义 VOL/VOH、因为该器件旨在用作差分驱动器。  VOL/VOH 是单端参数。

    输出 VOD 在 DS 中使用100欧姆和3900欧姆在 VCC 范围内定义了多个测试条件。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水