This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:SN74LV123A 在上升沿和下降沿触发

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/829019/sn74lv123a-sn74lv123a-triggering-on-both-rising-and-falling-edges

器件型号:SN74LV123A

大家好、TI 论坛、

我尝试在同一信号的上升沿和下降沿触发 SN74LV123A。

为此、我短接了同一信道的两个输入(inv.non-inv)。

I 在 CHA (P1&P2的白色输入)上工作正常、黄色=输出 P13)

至于通道 B、它在下降沿( P9&P10的白色输入)上触发n´t μ s、黄色=输出 P5)

我是否遗漏了什么?
我´s 换用组件、信号源(双通道旋转编码器)、不同的 IC Δ Σ 等、但什么也不起作用。

是否可以将 IC 设计为在该模式下工作? 为什么它适用于通道 A、而不适用于通道 B?

´s 考虑在两个 IC 上使用通道 A、但应浪费 PCB 空间等。

我希望有人能帮忙:)

电路如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在原理图中注意到的第一件事是、外部电容器位于通道 B 上的错误位置。它位于引脚6上、您已将其放置在引脚7上。 我不认为引脚6和7在内部对地短路或相互短路、您需要移动该电容器。

    其次、如果这不能解决您的问题、您是否独立进行了这些测试? 我是说、仅加电并测试通道 B。然后加电并仅测试通道 A? 两个通道的布线是否相同?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    ´re 您的评论、您的´ve 我的电阻器被拉至错误的引脚! 我检查了我的电路、它连接到 P7、但至少现在原理图是正确的。

    I´ve 在仅´ve 通道 B 的情况下完成了更多测试(P1+3禁用通道 A 至高电平、P2低电平、I 保持14+15开路)。 仅当使用上升沿或下降沿输入(H 或 L RESP 的其他输入)时、它才会正确触发。

    但它将n´t 与同时连接到 B 和 Ā 的输入配合使用:

    我现在得到的只是无或很晚的幻象触发器。

    我只能假设它与 IC 的内部接线有关。 毕竟、根据功能表、B 仅在 Ā Ω 为低电平时触发、 而 Ā Ω 在 B 为高电平时触发、当 信号上升到 B 时、Ch2 Ā 上不再变为低电平、当下降到 Ā Ω 时、B 不再变为高电平。

    通道1上的这种行为似乎相反、这会使其正常工作。

    我希望我的推理有任何意义?

    kr

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的推理是正确的。 甚至我不知道有关内部电路的所有信息。 但是、某些引脚上的延迟似乎会更长、这可能会在您订购的器件批次上发生变化。 我不相信您的渠道 A 专门处理此器件、因为它可能无法处理该器件的另一个样片。

    如果您查看数据表的应用和实施部分10、 我们有一个用于检测同一信号上升沿和下降沿的设置示例。 因此、建议使用两个通道、一个通道用于上升沿检测、另一个通道用于下降沿检测。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    这是一种耻辱,但我同意你的看法。 也许我对在同一信道上使用来自同一来源的两个输入过于乐观。

    我´ll 将两个 IC´s 与示例电路一起使用、这似乎可以正常工作、但必须采用 VQFN 封装以最大限度地减小器件空间。

    无论如何都谢谢

    David