This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:IBS 模型(AVC8T245_IO_33)显示非单调下降沿

Guru**** 2925000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/829351/sn74avc8t245-ibs-model-avc8t245_io_33-show-non-monotonic-falling-edges

器件型号:SN74AVC8T245

我们在 SigXP 仿真中使用了 AVC8T245_IO_33模型。 波形显示了与测量值不匹配的非单调下降沿。 这在典型情况下非常明显。 缓慢和快速的情况似乎可以。

但是、在快速、慢速和典型情况下、通过简单连接而无传输线的仿真在下降沿显示了一些搁板。 消除封装效应后、下降沿变得更加平滑。 将封装重新添加回、典型情况显示为完全反转。 快速和慢速情况并不那么明显。

有关详细信息、请参阅随附的 pdf。

谢谢你。

Sheri

e2e.ti.com/.../non_2D00_monotonic-falling-edge_5F00_AVC8T245_5F00_IO_5F00_33_5F00_ibs-model.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheri、

    我不确定 IBIS 模型是如何创建的、但在创建模型时、它们确实会假设最坏情况下的封装寄生。 与模型相比、这可能是您的测量边缘更平滑的原因。

    快速情况之间的差异包括一个强大的过程、假设为-40C 且电源电压较强。 在实际情况下、您的测量结果将混合使用强大的典型情况。仿真只能用于让您了解实际测量结果。 实际测量值应不同于仿真值。

    谢谢!

    卡兰